This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:RAWFE HDR 融合流水线支持和配置指南

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593841/tda4al-q1-support-and-configuration-guide-for-rawfe-hdr-fusion-pipeline

器件型号: TDA4AL-Q1

尊敬的 TI 专家:

根据 RAWFE 概览图 (VPAC1/VPAC3)、我想确认 TDA4AL 平台是否支持此 HDR 融合流水线。

如果 TDA4AL 支持此 HDR 合并 (V-short / short / long→PWL-LUT→Merge→LUT→DPC/LSC→WB2→H3A)、您能否提供有关如何在 SDK 中配置此流水线的文档或指导?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    因为这是一个公共论坛、请勿发布任何带有 NDA 标记的内容。
    所以,请删除你上面的帖子图表.

    能否提供有关如何在 SDK 中配置此流水线的文档或指导?

    通常、如果您的传感器已经实现了 HDR 合并、我不建议在 TDA4 VPAC-VISS 中使用 WDR 合并。

    在我看来、VISS 中的 WDR 合并太简单、没有足够好的运动检测。

    您可以在 TDA4 TRM 中找到 WDR 合并文档以及“RAWFE 合并“部分相同幻灯片集中的摘要。