This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:与 eMMC 引导分区启动相关的问题

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592067/tda4ven-q1-issues-related-to-emmc-boot-partition-startup

器件型号: TDA4VEN-Q1

大家好、99498868-1138-4233-89f9-23d8999d1e13.png如图所示、为了进入 eMMC 引导、需要设置 eMMC 总线宽度。 是否有必要将其设置为 8 位宽度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quansheng:

    如图所示、需要设置 eMMC 总线宽度才能进入 eMMC 引导状态。 是否有必要将其设置为 8 位 wid

    否、您也可以以较低的总线宽度配置它。

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 X1 和 X4 两个,都不工作。 ROM 是否设置了一些固定的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quansheng:

    我尝试了 X1 和 X4、但两者都不起作用。 ROM 是否设置了一些固定的配置?

    很抱歉您的信息有误。 实际 ROM 具有固定配置、实际上是 8 位总线宽度。

    此致

    Gokul Praveen