Other Parts Discussed in Thread: AM67A
器件型号: J722SXH01EVM
主题中讨论的其他器件: AM67A
您好:
我对 TIDL 量化过程中用于计算最小/最大范围的方法有疑问。 (edgeai-tidl-tools 10_00_08_00、SOC=am67a)
我目前正在使用一个由[INPUT -> Relu -> OUTPUT]组成的简单 ONNX 模型进行测试。
1.当使用 numFrames=1 进行测试,并提供一个填充值为 50 的单输入张量时,输出最小/最大范围计算为:最小 50 ,最大 50。 (这是意料之中的)
2.然而,当使用 numFrames=2 进行测试,并提供由两个串联张量(一个填充 50 ,另一个填充 100 )组成的输入时,得到的输出最小/最大范围计算为最小 75,最大 75。 (我预计范围为最小值 50、最大值 100)。
我附加了样本 onnx、import txt、输入二进制文件。
当 numFrames=2 或更多时、您能否解释在这种特定情况下如何进行范围计算? 我想了解最小值 75 和最大值 75 的机制。
此外、如果我想配置 TIDL、以便在量化范围内使用在所有输入帧上观察到的最小/最大范围、您能否建议使用合适的 TIDL 配置参数及其所需的值?
此致、
杨海恩