This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P MAC 地址

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592339/am62p-am62p-mac-address

部件号: AM62P

大家好、我目前正在开发基于 am62p 的电路板、我需要一些 MAC 地址方面的帮助。
特别是关于如何保存 MAC 以实现 eth0 和 eth1 的电子保险丝。 根据我的理解、TI 默认已经设置了 eth0 MAC。

- MAC 
CTRLMMR_MAC_ID0、CTRLMMR_MAC_ID1
可以选择通过对扩展 OTP 电子保险丝进行编程来更新默认 ID 值

哪些保险丝映射地址用于替换 TI 默认的 eth0 MAC 以及写入 eth1 MAC? 这应该在扩展 OTP 中完成吗? 另外、Wakeup Control MMR 似乎 仅包含一个 MAC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    另外、Wakeup Control MMR 似乎 仅包含一个 MAC 吗?

    是的、其他 MAC 地址需要通过 AD hoc 方法(例如外部 EEPROM 或闪存中)写入。 请让我在内部检查以了解更多信息。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    您也可以参考以下  AM625:AM625 是否支持制造商提供的修复 MAC ID。 主题和常见问题解答。

    谢谢、

    Stan