请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDA4VM-Q1
尊敬的团队:
我在编译 C66x DSPLIB 时遇到构建问题。 您能帮助我解决这些问题吗?
此致、
Betsy Varughese.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TDA4VM-Q1
尊敬的团队:
GNU make 构建过程:

1.使用 bashrc/更改 makefile 文件中的路径: ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-11_01_00_04/DSPLIB_c66x_3_4_0_0/packages/ti/DSPLIB/makefile。

2.更新以下 make 文件 — 位于:TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm-11_01_00_04/DSPLIB_c66x_3_4_0_0/packages/ti/DSPLIB/lib/如下:
内核目录路径(文件位于下)中存在区分大小写的问题 C66/、而 Makefile 正在引用 c66/
e2e.ti.com/.../6201.dsplib.a66.txt
3.[在 Linux 操作系统上工作时]请更新以下文件中的头文件包含路径、\以将反斜杠 () 替换为正斜杠 ()/、以获得正确的路径解析(可能是由于路径包含差异 b/w windows 和 linux)。
C66x 使用的 CGT : TI_CGT_C6000_7.4.2
此致、
Betsy Varughese.