This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:将旧 C2000 固件移植到 Jacinto 7 平台

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593564/j784s4xevm-porting-legacy-c2000-firmware-to-jacinto-7-platform

器件型号: J784S4XEVM
主题中讨论的其他器件: TDA4VH

尊敬的 TI 团队:

 

我们正在向 J784S4XEVM 启动固件工程。 我们拥有从 C2000 MCU 系列 (TMS320F28377/TMS320F28386) 到 TDA4VH SoC 的成熟固件生态系统。 我们当前的代码库包含 C/C++固件 (Baremetal)、此固件具有广泛的自定义通信协议实现和硬件接口。

 

在深入了解实施细节之前、我们需要对进行高级评估 软件和硬件 IP 兼容性 之间的差异、以确定可以重复使用的内容。

 

请说明以下几点:

 

1.外设 IP 相似性: TDA4VH 中的标准外设模块(如 McSPI、UART、MCAN 等)是否源自与 C2000 系列中的硬件 IP 版本相同的硬件 IP 版本?

2.迁移最佳实践: 是否有任何专门针对从 TI MCU(如 C2000)迁移到 TI Jacinto SoC 的开发人员的应用手册或指南?

 

尽管存在使用安全代理的 TISCI 等协议、但我们必须实施此类协议、因为它属于 Jacinto 系列、但 我们的目标是更大程度地重复使用我们传统协议的实现方式。 我们申请有关将现有 C/C++模块移植到 Jacinto 平台的可行性的指导、并概述所需的硬件抽象更改。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引用 userid=“675666" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593564/j784s4xevm-porting-legacy-c2000-firmware-to-jacinto-7-platform

    迁移最佳实践: 是否有任何专门针对从 TI MCU(如 C2000)迁移到 TI Jacinto SoC 的开发人员的应用手册或指南?

     

    [/报价]

    目前没有从 C2000 迁移到 Jacinto 的指南。 我将提供可用指南的链接:  

    此致、
    Sivadeep