This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:TDA3 使用 ISP

Guru**** 2666055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593344/tda3mv-tda3-use-isp

器件型号: TDA3MV

我想在 ISP 上显示以下格式。

    info->width             = 640;
    info->height            = 480;
    info->dataFormat        = SYSTEM_DF_YUV422I_UYVY;
    info->bpp               = SYSTEM_BPP_BITS8;
    info->features          = ISS_SENSORS_THERMAL_FEATURES;

连接到链接并运行它后、我收到以下错误。

IssCapture -> IssM2mIsp -> Display_Video

[IPU1-0]      2.229854 s:  ISSCAPTURE: Create in progress !!!
[IPU1-0]      2.278716 s:  UTILS: DMA: Allocated CH (TCC) = 48 (48)
[IPU1-0]      2.278838 s:  UTILS: DMA: 0 of 1: Allocated PaRAM = 48 (0x63304800)
[IPU1-0]      2.279052 s:  ISSCAPTURE: Create Done !!!
[IPU1-0]      2.279326 s:  ISSM2MISP: Create in progress !!!
[IPU1-0]      2.320258 s:  Assertion @ Line: 725 in issM2mIspLink_drv_create_delete.c: (Bool)0U : failed !!!
[IPU1-0]      2.320746 s:  Assertion @ Line: 725 in issM2mIspLink_drv_create_delete.c: (Bool)0U : failed !!!

我认为它来自 BPP 方面。 格式设置是否不正确?

根据下面的链接、我的 ISP 不支持 YUV 输入。 是这样吗?

e2e.ti.com/.../rtos-tda3-using-capturelink-with-issm2mresizer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    [引述 userid=“596322" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593344/tda3mv-tda3-use-isp

    根据下面的链接、我的 ISP 不支持 YUV 输入。 是这样吗?

    [/报价]

    IssM2mIsp 不支持 YUV 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    如果以下链路不是 YUV 格式、是否可以配置该链路?

    IssCapture -> IssM2mIsp -> Display_Video

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    [引述 userid=“596322" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593344/tda3mv-tda3-use-isp/6138331

    如果以下链路不是 YUV 格式、是否可以配置该链路?

    IssCapture -> IssM2mIsp -> Display_Video

    [/报价]

    我不熟悉软件的详细信息。

    从硬件的角度来看、ISS 获取 Bayer 图形格式的原始输入图像并生成 YUV 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何获得软件支持?

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    IssCapture -> Alg_Thermal 1 -> Alg_Thermal 2 -> Display_Video

    我们将显示一个如上所示的 14 位原始热像仪图像。

    我们想在中间添加一个调整大小的函数。

    配置此配置的好方法是什么?

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    如何获得软件支持?

    我不确定 TDA3 的软件支持情况。
    复制我的朋友 Brijesh Jadav 发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“596322" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593344/tda3mv-tda3-use-isp/6138908

    我们想在中间添加一个调整大小的函数。

    [/报价]

    我想您是指调整 Alg_Thermal 1 的输出大小。

    调整 I/O 大小是否也采用 14 位单波群格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、是这样。 我想在 Alg_Thermal 1 或 Alg_Thermal 2 之后调整数据大小。

    输出为 Y14 格式。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“596322" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593344/tda3mv-tda3-use-isp/6140240

    是的、是这样。 我想在 Alg_Thermal 1 或 Alg_Thermal 2 之后调整数据大小。

    输出为 Y14 格式。

    [/报价]

    TDA3 ISS 或 DSS 不支持调整 Y14 图像的大小。
    我想您必须在 C66 DSP 或 EVE 处理器上调整软件大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    是否无法使用 issm2misp 转换为 YUV 格式?

    如果 ISP 支持为 14 位、是否可以将格式更改为 12 位?

     Brijesh Jadav 

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISP 调整器输入/输出均为 8 位。

    我相信您的调整器适用于 14 位输入/输出。

    [引述 userid=“596322" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593344/tda3mv-tda3-use-isp/6140331

    是否无法使用 issm2misp 转换为 YUV 格式?

    [/报价]

    我不确定 我是否理解您的问题。

    如前所述、issm2misp 可以将 Bayer 图形输入转换为 8 位 YUV 输出。

    [引述 userid=“596322" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593344/tda3mv-tda3-use-isp/6140331

    如果 ISP 支持为 14 位、是否可以将格式更改为 12 位?

    [/报价]

    这种 12 位格式的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我认为问题有些混淆。

    摄像头输入为 Y14。 DSP 的输出可以采用任何格式。 我正在寻找一种方法来避免调整 DSP 中的图像大小。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    摄像机输入为 Y14。 DSP 的输出可以是任何格式。

    ISS 和 DSS 寄存器都是 8 位至 8 位。
    如果要使用 ISS/DSS 时间格式、可能必须先在 DSP/EVE 中将 Y14 转换为 Y8。

    我正在寻找一种方法来避免调整 DSP 中的图像大小。

    我不确定是否有任何 DSP/EVE 库可用于调整 14 位或 12 位图像的大小。
    我认为这似乎是一个更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在当前情况下、ISP 和调整大小不可用、正确吗?

    调整输入大小是否支持 Y8?

    如果可能、我想在 ISS 上调整大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、ISS 和 DSS 调整大小 (dss_m2mwb、iss_m2mrasizer) 均为 8 位至 8 位。