This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-SIP:是否可以将任何 AM62A 降级和 ISP 软件移植到 AM62SIP?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591981/sk-am62-sip-can-any-am62a-demosaic-and-isp-software-be-ported-to-am62sip

器件型号: SK-AM62-SIP

大家好:

 

我们使用 SK-AM62-SIP 处理来自 imx219 摄像头传感器的原始视频源。  

到目前为止,我们已经成功地使用 OpenCV 来演示和执行简单的 ISP。  

 

但是、AM62Ax SoC 具有 AM62SIP 不具有的 VPAC/VISS ISP 硬件。  

 

是否可以将 AM62Ax 的 VPAC/VISS ISP 硬件上使用的某些 ISP 软件移植到 AM62SIP 的 Cortex A53 内核?  

 

这是我们的 OpenCV 图像处理器的一个版本。  

 

如有任何建议或意见、我们深表感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    [报价 userid=“653199" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591981/sk-am62-sip-can-any-am62a-demosaic-and-isp-software-be-ported-to-am62sip

    是否可以将 AM62Ax 的 VPAC/VISS ISP 硬件上使用的某些 ISP 软件移植到 AM62SIP 的 cortext A53 内核?  

    [/报价]

    不、这是不可能的。 VPAC 硬件没有 SW 模型。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、

    谢谢、这对您有所帮助。 您说的是什么  

    我们没有 VPAC 硬件的 SW 模型。

    这是否意味着非 VPAC 设备没有 CPU VPAC 仿真器?

    VPAC 的软件是否闭合源?

    我主要对去马赛克部分感兴趣。 即使实现是闭源代码、是否有公共资源描述 imx219 的 VPAC 去马赛克方法?  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    VPAC 的软件只是一个低级驱动程序。 去马赛克和其他图像处理均由硬件加速器 (VPAC) 完成。 我们没有用于去马赛克的 SW。  

    此致、

    建中