器件型号: AM620-Q1
尊敬的团队:
您能给我分享一下、在哪里可以找到用于在 TI AM6204s McSAP1 和 HS I2S 之间实现多路调谐器驱动程序接口的 I2S 和 SBR 参考代码 TI SDK 源 (/dev/sbrx)。
此致、
文卡塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM620-Q1
尊敬的团队:
您能给我分享一下、在哪里可以找到用于在 TI AM6204s McSAP1 和 HS I2S 之间实现多路调谐器驱动程序接口的 I2S 和 SBR 参考代码 TI SDK 源 (/dev/sbrx)。
此致、
文卡塔
尊敬的 Venkata:
在器件树文件中可以找到对 I2S 和 MCASP 的引用
希望这有所帮助
此致、
Suren
尊敬的 Venkata:
请查看 SDK 文档以编译内核
对于 AM62A、请参阅以下器件树:
此致、
Suren
在 AM62x EVM 上、您应该能够使用 Linux ALSA 的 avplay 或 atecord 命令验证 MCASP 音频数据路由。 SDK 文档中已包含有关对其进行验证的详细信息。
不确定您申请的参考代码是什么?
此致、
Suren
很抱歉、差距太大了、
我将从音频调谐器接收数据、高速传输的 McASP1 (50MHz) 和正常频率 (~12MHz) 的 McASP2、
/sound/I2S/ti/davinci-mcasp.c 是否支持 AM6204、还是需要为我的特定配置创建特定的 soc 接口文件、或者 McASP1 和 2 的器件树配置是否足够?
/*高速时钟配置- 50MHz */
Assigned-clocks =<&K3_CLKS 108 0>;
assigned-clock-parter =<&k3_CLKS 108 2>;
分配的时钟速率=<50000000>;