This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:通过 PRU 驱动 RGB888 显示

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592575/am6442-drive-a-rgb888-display-with-the-pru

器件型号: AM6442

您好、  

是否可以使用 PRU-ICSSG 与 RGB888 显示进行连接。

它需要 24 个 IO + VSYNC + HSYNC + DE + PC = 28 个 IO、至少需要 2 个 PRU。  

另一种方法是对总共 20 个 GPIO 实现 RGB565、从而允许使用单个 PRU。 我想、与 Linux 交换信息时、复杂性会增加。  

这是否已经实现?  

此致

Geoffrey