This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:C7x 在 IPC 初始化期间挂起

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592223/tda4ve-q1-c7x-hangs-during-ipc-initialization

器件型号: TDA4VE-Q1

尊敬的 TI 专家:

SW:SDK10.1

HW:我们自己的电路板

在引导测试期间、C7x 偶尔会在 IPC 初始化期间挂起、大约每 1000 次引导尝试挂起一次。 受影响的 DSP 内核是随机的;有时是 c7x_1、有时是 c7x_2。 您能为我们提供一些指南来分析这个问题吗?  

以下是远程日志输出:

hang-c7x_1.log 

hang-c7x_2.log 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我们的专家已离职。 请接受延迟 2 至 3 天的回复。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xie JC、

    我想您使用的是 TDA4AEN 器件、而不是 TDA4VE、能否确认?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、

    使用的器件确实是 TDA4VE。

    以下是 c7x 挂起时的 dmesg 输出:

    e2e.ti.com/.../dmesg_2D00_hang.log

    以下是正常的 dmesg 输出:

    e2e.ti.com/.../dmesg_2D00_ok.log

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、xie、

    您使用哪种引导模式。 用户是否对默认 SDK 进行了任何更改、如存储器映射。

    您能否在 c7x 异常日志中转储 IERR 和 IESR 寄存器值?

    将这部分代码添加到$(PDK)/packages/ti/csl/arch/c7x src exception.c 中

    并与 IERR 共享日志、IEAR 打印。

    此致、
    Gokul