器件型号: AM625
您好 TI!
我们面临以下问题 — 在客户车中,ETH Tx/ETH 在 Rx 短时间内(0.9 至 1.43 秒之间)停止。 这一次它完全恢复和工作 100%正常再次。
到目前为止、我们排除的是:
- Autosar 问题 — 我们的堆栈未收到任何内容,传入的消息未得到确认
- 总线问题- Rx 消息 100%正常且准时
- 系统重新启动= R5 内核处理可以 100%正常、显示没有干扰
如果我们模拟一个冻结在 netif 层产生非常相似的效果在汽车。
我们的系统:
- MCU_PLUS_SDK_am62x_09_00_19
- I-PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-am62xx-EVM-08.06.00.42
- 在 Linux(A53 内核)上运行的 ETH
- AM6252
问题:
- 这是“已知“问题吗?
- 新的(最好是最新的)线图层是否可以反向移植到我们的系统? 可行性?
注意:
- 无法在工作台上重现此问题、这意味着它非常罕见或仅与车辆有关。 不过、我们可以从现场看到多个报告。
如果您有任何问题、敬请告知。
谢谢!
BR/MK