This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 J784S4XEVM 硬件上烧录 OTP 密钥?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593021/tda4vh-q1-burning-otp-keys-on-j784s4xevm-hw

器件型号: TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件: J784S4XEVM

团队、
我查看了原理图、J784S4XEVM EVM 硬件似乎提供了用 1.8V 电压为 VPP 引脚供电的配置(如 sprsp79 第 6.7 节中所述)。

因此、假设 J784S4XEVM 已配备 HS 器件:
-它只需要运行“密钥编写器“工具来刻录密钥。 对吧?
Keywriter 是否通过 WKUP_GPIO0_54 直接控制 EN_EFUSE_VPP 信号?
-或者是否需要其他硬件要求?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Anthony:

    [报价 userid=“4466" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593021/tda4vh-q1-burning-otp-keys-on-j784s4xevm-hw -它只需要运行“密钥编写器“工具来刻录密钥。 对吧?
    [/报价]

    Keywriter 应用通过 GPIO 启用 VPP 并将 Keywriter 证书 blob 发送到 Keywriter tifs.TIFS 将解析 blob、一旦成功进行 blob 身份验证、将开始将数据写入 effuses。

    [报价 userid=“4466" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593021/tda4vh-q1-burning-otp-keys-on-j784s4xevm-hw Keywriter 是否通过 WKUP_GPIO0_54 直接控制 EN_EFUSE_VPP 信号?
    [/报价]

    是的、您可以参阅 文件中的 OTP_VppEn 函数 / /packages/ti/boot/keywriter soc /j784s4/keywriter_utils.c.

    [报价 userid=“4466" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593021/tda4vh-q1-burning-otp-keys-on-j784s4xevm-hw -或者是否需要其他硬件要求?
    [/报价]

    只需要 VPP 。器件运行后、但在运行电子保险丝编程序列之前、应启用 VPP。  然后、可以在 eFUSE 编程序列完成后禁用 VPP。

    此致
    Diwakar