This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM470R1B1M-HT:SM470R1B1MHFQS 84 针封装编程插座

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589127/sm470r1b1m-ht-sm470r1b1mhfqs-84pin-package-programming-socket

部件号: SM470R1B1M-HT

您是否知道 SM470R1B1MHFQS 84 引脚封装的任何竞争 IC 插座? 您可以分享制造商和器件型号吗? 感谢您的阅读、感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soe Moe:

    对延迟的回复表示歉意!

    我们正在内部对此进行检查、我将尽快提供相关更新。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、在内部检查时、我们没有针对该软件包的兼容 IC 插槽的引用。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan