This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:通过 UART 引导改善 OSPI 闪存编程时序

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591986/tmds64evm-improve-timing-ospi-flash-programming-via-uart-boot

器件型号: TMDS64EVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好:

以波特率 115200 通过 UART 引导进行当前 OSPI 闪存编程将需要大约 1 小时 45 分钟来完成 64MB 映像。 是否有办法为此目的设置更高的波特率或使用以太网引导(如果可用)? 在“uart_uniflash.py"上“上、可以更改波特率、但不能使用 CPU 预设波特率识别 Sureif(同步)。

谢谢、

Huynh