器件型号: AM625
尊敬的 TI:
我正在使用 AM625-SK EVM 验证 TI 安全启动
我成功地将器件类型更改为 HSSE、如下所示
-----------------------
SoC ID Header Info:
-----------------------
NumBlocks : 2
-----------------------
SoC ID Public ROM Info:
-----------------------
SubBlockId : 1
SubBlockSize : 26
DeviceName : am62x
DeviceType : HSSE
DMSC ROM Version : [0, 1, 0, 1]
R5 ROM Version : [0, 1, 0, 1]
-----------------------
SoC ID Secure ROM Info:
-----------------------
Sec SubBlockId : 2
Sec SubBlockSize : 166
Sec Prime : 0
Sec Key Revision : 1
Sec Key Count : 2
Sec TI MPK Hash : d68ecb2c055dff11ade95bd927e837d2a53bc23b0a2800cebce4f106bcf309df2213912d77a157a8b7c2df40672a06a918034aa4c7d603e462481475225d49b8
Sec Cust MPK Hash : 1f6002b07cd9b0b7c47d9ca8d1aae57b8e8784a12f636b2b760d7d98a18f189760dfd0f23e2b0cb10ec7edc7c6edac3d9bdfefe0eddc3fff7fe9ad875195527d
Sec Unique ID : c090e3c49076ef1bfab52a03204c9df515e10237962b22e0c8c2fe099281ac1a
然后、我将 tiboot3-am62x-hs-evm.bin 更 改为 tiboot3.bin 并尝试引导、但 FDT_ERR_NOTFOUND 失败。
我查看了下面的链接、但我无法完全理解制作 fitImage 的过程。
software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_Kernel_Users_Guide.html
在“3.2.1.6.2 中。 生成 fitImage、它描述了对辅助平台签名的一些更改。
二级平台是什么意思? 我是否应该对 AM625-SK EVM 应用类似的更改?
仅供参考、我将使用 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.09
它还请求执行以下命令。
mkimage -r -f fitImage.its -k $uBoot_path/arch/arm/mach-k3/keys -K $uBoot_path/build/$armv8/dts/dt.dtb fitImage
但我在 SDK 中找不到 fitImage.it。
我无法在 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.09 中输入$uBoot_path/build/文件夹
您能否指导我使用 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.09 生成 FIT 映像?
BR
杰斯