This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DisplayPort 4K @ 60Hz (5.4Gbps) 无法正常工作

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591313/tda4vm-displayport-4k-60hz-5-4gbps-is-not-working

器件型号: TDA4VM

你好

我们已经使用带有多个 4K 显示屏 (DisplayPort) 的 TDA4VM 测试了我们的系统、并且经常会看到 4K @ 30Hz、因此无法获得 4K @ 60Hz。

TRM 表示处理器支持 DP1.3 HBR3、每通道速率高达 8.1Gbps、因此理论上高达 4K @ 120Hz。 DP 速度似乎限制为 2.7Gbps、无法支持 4K @ 60Hz、因此需要 5.4Gbps。 在我们看来、5.4Gbps 的速度在链路训练期间始终被拒绝。

我们已经测试了我们的系统和 SK-TDA4VM(TI 评估板)、我们可以在这两者上看到相同的行为。 我们已经试用了 Linux SDK v10 和 v11。 我们很久以前就以某种方式测量了 DisplayPort 合规性 5.4Gbps(旧系统)、但目前我们只能测量高达 2.7Gbps 的速率、并且 CPU 在任何系统(新旧系统)上都不会切换至 5.4Gbps、我们不知道为什么。

您是否使用 SK-TDA4VM 和最新软件测试了 DisplayPort 4K @ 60Hz 或 120Hz? 您是否知道问题出在哪里?

谢谢!

此致

LIBOR