This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:一个类型编号、但有三个修订版

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592321/txs0104e-one-type-number-but-three-revisions

器件型号: TXS0104E

您好、我们特别订购 IC TXS0104EPWR。 我们发现这个器件型号有三个扩展、可能代表三个版本:A、B、G4。 根据规格、不应存在技术差异。 但我们有强烈的迹象表明,在实践中存在差异。 因此,我们迫切需要订购修订版 B。您能帮助我们吗?! 我们可以做什么,以最紧急的至少 3000 片 Rev B (TXS0104EPWR.B ). 请注意、该组件已由我们大量使用、因此风险很高。 如果可能,请尽快将您的反馈发送给我们。 已经非常感谢您的支持!

KIND 问候 A. Wijmenga 经理产品支持 Interray 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天是美国国庆节、因此、可能会延迟回复。 感谢您的理解!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack。 在理解下面的信息后、我想强调、鉴于我们的生产计划和客户真正的巨大利益、这是一个紧迫的问题。 如果我们只能知道如何订购 REV B。等待您的感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已通过电子邮件离线跟进、现在将关闭此主题。  

    谢谢、

    插孔