Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM6421, AM6442
器件型号: AM6421
主题中讨论的其他部件: Sysconfig、 AM6442
工具/软件:
您好、
我们在 R5F0_0 内核上使用工业通信 SDK 11.00.00.13、并运行免费的 RTOS。
我们使用 EtherCAT_SLAVE_Beckhoff ssc_demo 示例中提供的 EtherCAT Prptocol 应用程序
在具有 Linux 的 A53 上运行 Processor SDK RT-Linux 11.01.05.03
-在定制板上使用。
使用 JTAG:
当我们在 R5F0_0 上使用具有开发引导模式的 JTAG 运行应用程序时、应用程序就可以运行了。
在 SD 卡上:
当我们将电路板置于 SD 卡引导模式并将相同的应用程序复制到 SD 卡时、它不会出现。
执行命令 cat /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state 时
核心状态显示“正在运行“、但在执行 cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc1/trace0.时未看到跟踪日志
我们已经与 CCS 一起调试应用程序。
并发现应用程序在 Module_clockSetFrequency() 调用中停止并执行 exection;
下面是时钟对象。
SoC_ModuleClockFrequency gSocModuleClockFrequency[]={
{TISCI_DEV_PRU_ICSSG1、TISCI_PRU_ICSSG1_CORE_CLK、2000000002}、
{TISCI_DEV_PRU_ICSSG1、TISCI_PRU_ICSSG1_UCLK_CLK、192000000、SOC_MODULES_END}
{TISCI_DEV_PRU_ICSSG1、TISCI_PRU_ICSSG1_IEP_CLK、2000000005}、
{ SOC_MODULES_END、SOC_MODULES_END、SOC_MODULES_END、SOC_MODULES_END }、
};
我们已在 Linux 中从资源分配中禁用 ICSSG1。
请指导如何清除此问题。