请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2P-ACD
我遇到的一个问题与 TDA2Px 的 IBIS 模型相关、即我们有多个具有似乎相同变量集的模型选择器、例如 SR100_DRV48_1P8_M#242 I/O、1.8V、SR011_DRV48_1P8 和 SR010_DRV48_1P8_M#242 I/O、1.8V、SR010_DRV48_1P8。 在这种情况下,如果我们必须使用的 1P8,那么我们有这两个,事实上 8 其他选项,所以我们应该使用哪一个。