请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: AM3358
SDK11.02 内核为 V6.12。 在用户指南中仅提到 V6.1/v6.6、它是否与 V6.12 兼容?
只是用户指南没有更新吗?
3.7.5.1.1.构建 SGX 内核模块
最新的分支具有最多的 bug 修复,并且在现代应用程序中具有最广泛的一般兼容性。 这是 1.17.4948957/mesa/k6.1,尽管提到了内核 6.1 它也可以与内核 6.6 互操作。