This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG-17:需要 TI 安全工具来制作签名的 MLO

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592446/tda2eg-17-require-ti-secure-tool-for-making-the-signed-mlo

器件型号: TDA2EG-17

您好、先生
我们最近使用 TDA2Ex-17 SoC (TDA2EGBHQCBDQ1) 制作了几个 PCBA 样片、这些 SoC 由 TI 于 2024 年和 2023 年制造。 直到现在,我们的系统无法通过 SD 卡成功引导,程序似乎在 MLO 即将执行的时刻停止。 当然、我们已经检查了电源序列、时钟波形、SD 卡格式、SYSBOOT 设置、SD 引脚上拉电阻器、 SD 串行电阻器和过去的 PCBA 在 2018 年创建也可以成功引导。 那么、我们认为是从 TI store 购买 SoC 的 HS 版本、对吧?
对于此引导问题、我们需要确认是否购买了 HS 版本。 您能否提供 TI 安全工具 (ti-secure-tools、x509certifiticategen、secure_boot) 来确认此问题? 非常感谢您的支持。

此致、
Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    我认为这是不可能的、为 TDA2x 器件购买和使用 HS 器件属于定制约定、涉及的内容足以让您不会“意外“拥有 HS 器件。

    能否与完整的 OPN 打印分享材料图片?

    根据 OPN、您可以仔细查看数据表以验证其是否为安全器件。

    -Josue