This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:linux.falcon.appimage

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591461/sk-am62-linux-falcon-appimage

器件型号: SK-AM62

什么是 linux.falcon.appimage?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我本周因节假日而不在办公室。 请期待响应延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将您的问题路由到我们的 SBL Falcon 引导专家进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    Linux 应用程序映像是 Linux 映像、用于通过使用 MCU+SDK 的 SBL 引导流程引导 Linux。

    如以下链接中所述、Linux 应用程序映像生成器工具

    • 通过将 Linux 二进制文件 (ATF、OPTEE、SPL) 作为输入生成 Linux 应用映像、并生成包含输入 Linux 二进制文件的 Linux 应用映像。
    • 在 falcon 模式下、A53 SPL 被 Linux 内核取代、因此 Linux 可以直接启动。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/11_01_00_16/exports/docs/api_guide_am62x/TOOLS_BOOT.html#LINUX_APPIMAGE_GEN_TOOL

    希望这有所帮助

    此致、

    Suren