器件型号: AM625
您好:
我正在尝试设置 M4F 内核以唤醒主内核。 我发现在仅 MCU 模式下、可以使用 IPC 唤醒主内核。 我已经尝试设置它、但我遇到了一个问题、我似乎无法将 M4F 设置为唤醒源:
&mcu_m4fss{
兼容=“ti、am64-m4fss“;
mboxes =<&mailbox0_cluster0 &mbox_m4_0>;
MBOX 名称=“TX",“,"Rx"、"Rx";“;</s>“
MEMORY 区域=<&MCU_m4fss_DMA_MEMORY_REGION>、
<&MCU_m4fss_memory_region>;
firmware-name =“am62-mcu-m4f0_0-fw";“;
唤醒源;
状态=“正常“;
};
root@verdin-am62-15599343:~# ls /sys/bus/platform/devices/5000000.m4fss/power
异步 控制 RUNTIME_ACTIVE_TIME RUNTIME_STATUS RUNTIME_USAGE
autospend_delay_ms runtime_active_kids runtime_enabled runtime_suspended_time
如图所示、M4F/电源下没有唤醒功能。 我浏览了该 文档 、看到了一条注释:“请注意、以下设置“已启用“的步骤对于 SDK 10.00 不起作用、并且在未来版本中将受支持“
这是否意味着我不能使用 IPC 通过 M4F 唤醒主内核、或者我只是在某个地方犯了错误? 如果无法选择 IPC、您是否可以建议使用替代方法?
此致、
作业