This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:将 PRU 与 ADS131M08 连接

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592569/am6442-interface-pru-with-ads131m08

器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: ADS131M08

您好、  

我想使用配置为 SPI 主器件的 AM6442 的 PRU-ICCSG 来与 ADS131M08 连接。  

我想全速使用、因此 25 SCLK = 25MHz。  

我发现最接近的是下面的例子在 GitHub : https://github.com/TexasInstruments/open-pru/tree/main/examples/spi_loopback。

您是否确认这是最接近的示例、或者是否已经有一个使用 ADS131 的示例?  

谢谢

Geoffrey