Other Parts Discussed in Thread: IND-COMMS-SDK, AM2434, UNIFLASH
器件型号: AM2434
Thread 中讨论的其他器件:IND-COMMS-SDK 、 UNIFLASH
您好:
使用 AM2434 作为 EtherCAT 从站时、我发现 TI SDK 存在紧急问题。 我们使用的是 MCU Plus SDK 版本 09.01.00.41。 我们正在开发一个采用 S25HL512T 闪存芯片的器件、并尝试整理文件系统、以允许引导加载程序的前两个块、并为攻击向量模式保留最后一个块。 (根据此页面 AM243x MCU+ SDK:闪存)此问题在文件传输和重新启动后发生、我们收到以下错误消息:
错误: flash_norOspiOpen:1269: flash_norOspiOpen : PHY 启用失败!!! 在没有 PHY 的情况下继续...
错误:Board_flashOpen:201:闪存打开失败、例如 0!!!
断言:0.134840s:../main.c:main:116: status == SystemP_SUCCESS failed!!
此错误发生在我们执行 foe(EtherCAT 上的文件)传输后、但不一致。 在我的测试中、每 18 次文件传输一次重新启动时就会发生此错误。 器件进入此状态后、我们的 EtherCAT 应用程序根本无法运行、需要重新刷写电路板。 在我研究此问题时,大多数遇到此错误的人在刷写电路板后都能看到 — 我们不存在此问题。 刷写电路板后、它们的行为正常;不过、此断言使我们器件的关键功能不可靠。 我不知道根本原因是什么。 如需任何帮助、敬请告知。如果您需要更多信息、请告诉我。