This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:将 eMMC data1-7 交换用于布局

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593030/am625-q1-swap-emmc-data1-7-for-layout

器件型号: AM625-Q1

eMMC 数据线 1-7 是否可以交换以简化布局?  

线程以下表示它应该起作用。 TI 以前是否有问题? 它能正常工作吗?

https://electronics.stackexchange.com/questions/638067/emmc-data-lines-swapping

https://community.nxp.com/t5/S32G/S32G2-EMMC-data-line-swapping/td profile.language=en

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

     我们最近收到了类似的请求、但他们误交换了位 1 和位 2、目的是在下一个 PCB 版本中解决此问题。  

    可能可以交换位(但需要自定义实现和大量更改,可能具有功能限制)。 交换位不是 TI 内部已测试或建议进行的操作。

    FYI 这是问题线程:

     AM62D-Q1:数据线映射错误 

    谢谢、

    Stan