This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:Am625 单链路 OLDI 启动界面支持?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591493/am625-q1-am625-single-link-oldi-splash-support

器件型号: AM625-Q1
主题中讨论的其他器件: AM625

尊敬的团队:  

经过论坛、 am625-am625-display-splash-screen-image-in-u-boot-of-custom-am625-board

我们正在使用单链路 OLDI 面板、那个论坛是 10 个月前、

我们想知道 am625 是否仍然不支持单链路 OLDI 面板的启动界面?

我们使用的是 Uboot 2024、Linux 6.6

请在发布之前提供任何补丁  

谢谢、此致  

Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的专家目前已离职。 请期待下周初收到回复。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:
    我知道这是一个漫长的等待。 尽管我们仍然没有单链路的驱动程序补丁/支持、但我们正在准备好必要的软件基础设施、以便在上游 U-Boot 中支持单链路 LVDS、并希望在第一个 12.x 版本中提供支持(预计在 Q1Y26 的末尾将暂定)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:  

    感谢您的更新。

    那么、我们是否可以期待 Uboot 2024 在发布时也能获得这种支持?

    谢谢、此致  

    Pawan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:
    由于补丁需要一些在上游 U-Boot 中引入的新 DT 解析函数、因此很难支持 Ubuntu 2024。 您需要将这些更改以及函数退回到 2024 U-Boot。