This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:支持多摄像头

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592104/tda3mv-support-multi-camera

器件型号: TDA3MV

我想将多个摄像头与 TDA3 配合使用。

是否可以使用并联+ CSI2 组合?

如果是、应该如何连接引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 CSI 接口通过 CSI 集线器连接多个摄像头。 CSI 支持多个交错式虚拟通道/摄像头。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有方法可以在没有 SER/DES 结构的情况下直接连接?

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很怀疑。。。 但 CSI 作为一种协议支持多个交错摄像头输入。 因此、如果您可以通过 CSI 引入这个摄像头、那么只需使用单个接口即可捕获这些摄像头。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我在浏览 TDA3 TRM 文档时遇到了这个问题。

    此图像是否表示 ISS 接口上可以连接串行和并行接口多摄像头?

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、ISS 同时支持并行和 CSI 接口、但不能同时支持。 请查看此相关的 TRM。  

    此致、

    Brijesh