This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:AM2434:SBL_OSPI

Guru**** 2666765 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592244/re-am2434-sbl_ospi

主题:SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我正在使用 AM2434ALV 和使用的配置 所有 4 个 R5F 内核 (R5FSS0-0、R5FSS0-1、R5FSS1-0、R5FSS1-1)。

到目前为止、我一直依靠 每个 CCS 工程中嵌入的 SysConfig 实例 —如 TI 的示例中所述。 这是有效的、但我意识到、这种方法不能让 SysConfig 了解哪种方法 特定内核 (0-0、0-1、1-0、1-1) 每个项目都有目标。

我现在注意到、还有一个 独立的 SysConfig 工具 (在 CCS 外部)、这允许显式选择目标内核。

请您澄清一下:

  • 多核 AM243x 开发建议使用哪个 SysConfig 路径?

  • 我是否应该使用独立的 SysConfig 工具进行正确的每内核配置(例如外设实例所有权,中断路由)?

  • 是否有办法让 CCS 集成的 SysConfig 知道特定的内核编号?

谢谢、

此致、

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    CCS 已经可以选择在发现的工程中添加 SysConfig。  

    我是否应该改用独立 SysConfig 工具进行正确的每核配置

    对于多核开发、您可以使用任何系统工程配置。 SDK 提供了一个空工程、其中包含一个用于多核开发的系统工程。 您可以修改应用程序并进行所需的更改。

    是否有办法让集成了 CCS 的 SysConfig 知道特定的内核编号?

    example.syscfg 工程的头文件将显示所有关联的内核。 请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我使用的是 SysConfig 1.25、似乎没有图片中所示的内核视图。

    我是否必须使用其他系统配置版本或任何其他配置版本才能看到它?

    谢谢、

    此致、

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉您正在使用哪个示例?

    使用的 MCU+SDK 版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我正在使用 ind_comms_sdk_am243x_11_00_00_13\MCU_PLUS_sdk sysconfig_1.25
    我选择的任何示例 — 如图所示,我没有与内核相关的视图。

    谢谢、

    Best_Regards、

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、并非所有产品都具有类似的 SysConfig 视图。 您必须为此视图使用系统工程。

    使用位于以下路径的工程。

    ${SDK}/mcu_plus_sdk/examples/empty/am243x-evm/system_nortos

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、

    Eli