This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L 的电容器

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592363/am62l-capacitors-for-am62l

器件型号: AM62L

尊敬的 Sitara 团队:  

在客户 behalv 上发帖:  

对于 CAP_VDDS_GENERAL1、CAP_VDDS_MMC0 ..2 和 CAP_VDDS_GPMC 引脚、数据表中有一个小的注释、即 5.3.20 电源:

“如果相应的 VDDSHVx 引脚仅在 1.8V 下运行、则有三个连接选项。 连接到实现 3.3V 运行所需的同一去耦电容器、保持未连接状态、或连接到与相应 VDDSHVx 引脚相同的 1.8V 电源。“

由于该 PCB 上的引脚电压为 1.8V、我能否自行选择电容器引脚上的电容器? 或者、是否可以将这些引脚连接到与 VDDSHVx 引脚相同的 1.8V 电源? 我猜有一个 LDO 悬挂在调节至 1.8V 的引脚后面、如果电源已经是 1.8V、则 LDO 变为冗余。

因此、唯一可能为 3.3V 的引脚是 MMC1 的 VDDSHV3、因为此处连接了 SD 卡。 CAP_VDDSHV_MMC1 上是否只需要一个电容器、对吗? 我认为这也描述如下:  

【常见问题解答】AM625 / AM623 / AM620-Q1 / AM62L / AM62Ax / AM62D-Q1 / AM62Px / AM64x / AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计–与 CAP_VDDSx CAP_VDDS 相关的问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

 

这种理解是正确的吗?  

谢谢您、  

Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marinus  

    感谢您的查询。

    由于该 PCB 上的引脚电压为 1.8V、因此我可以省去 CAP 引脚上的电容器吗? 或者、是否可以将这些引脚连接到与 VDDSHVx 引脚相同的 1.8V 电源? 我猜有一个 LDO 悬挂在调节至 1.8V 的引脚后面、如果电源已经是 1.8V、则 LDO 变为冗余。[/报价]

    请注意、IO 组中的所有 IO 都应连接到与 IO 组双电压 IO 电源示例 VDDSHV0..VDDSHV4 匹配的电源振幅电平

    当任何 IO 电源组 VDDSHV0..VDDSHV4 连接到 1.8V 时、相关的外部电容器连接是可选的。

    唯一可能为 3.3V 的引脚是 MMC1 的 VDDSHV3、因为此处附加了 SD 卡。 CAP_VDDSHV_MMC1 上是否只需要一个电容器、对吗?

    您是对的。

    此致、

    Sreenivasa.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marinus  

    虽然您没有问、但我提供了与内部 LDO 相关的信息、用于 SD 卡 IO 电源相关的信息。 请注意以下几点:  

    CAP_VDDSHV_MMC (1) 电容器 SDIO_LDO T16 的外部电容器连接

    VDDA_3P3_SDIO PWR SDIO_LDO 3.3V 模拟电源 U16

    当使用 SDIO_LDO 时、该引脚必须始终通过 6.3V 或更高电压、3.3μF±20%电容器连接至 VSS。 当 SDIO_LDO 用于为 VDDSHV3 供电时、该引脚必须始终通过 6.3V 或更高的 3.3μF±20%电容器连接至 VSS。 所选电容器必须在因直流偏置、工作温度和老化效应而降额后提供定义范围内的电容值。 否则、当 VDDA_3P3_SDIO 引脚也直接连接到 VSS 时、该引脚可直接连接到 VSS。

     请参阅引脚连接要求  

    此致、

    Sreenivasa.