This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 HCSL 与 LP-HCSL PCIe REFCLK

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1582238/am6442-am6442-hcsl-vs-lp-hcsl-pcie-refclk

器件型号: AM6442
主题中讨论的其他器件: LMK3H0102

你好

我正在考虑从 TI 选择一个 BAW 振荡器来生成 PCIe REFCLK 100MHz。

我了解到 AM64 可能不符合 LP-HCSL 的要求。

LMK3H0102 在 LP-HCSL 模式下是否与 AM64 PCIe REFCLK 输入兼容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry Hauser、  

    请参阅以下答复:

    (+) TDA4AH-Q1:对于串行器/解串器 REFCLK 输入、低功耗 HCSL (LP-HCSL) 是否正常? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

    我怀疑同一个答案对 AM64x 有效。 我们可能没有进行测试。

    由于感恩节假期、预计回复会延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我的要求与 2 个 T.I.部件兼容性有关,是否可以有一个关于这 2 个 T.I.部件兼容性的明确答案:  

    • AM6442
    • LMK3H0102

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、
    是可能有一个明确的答案从 T.I.,因为我的 questoin 是有关 2 T.I.部件:  

    • AM6442
    • LMK3H0102

    可能是来自 LMK3 联盟的人可以回答有关兼容性的问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry Hauser、  

    谢谢你。

    让我进行内部检查。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry Hauser、  

    [报价 userid=“541641" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1582238/am6442-am6442-hcsl-vs-lp-hcsl-pcie-refclk/6135417

    是可能有一个明确的答案从 T.I.,因为我的 questoin 是有关 2 T.I.部件:  

    • AM6442
    • LMK3H0102

    可能是来自 LMK3 联盟的人可以回答有关兼容性的问题吗?

    [/报价]

    我知道建议的方法是使用 E2E。  我向 LMK3H0102 团队提交了一份 E2E。

    仅供参考、我要通知现场团队、以支持多个产品线的最佳工作或关注。

    此致、

    Sreenivasa.