This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:为安全 AM67A 写入密钥

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592712/am67a-writing-keys-to-secure-am67a

器件型号: AM67A

您好、

我们需要能够将 AM67A HS-FE FS 器件保护到 HS-FE。 我相信有一个 TI 软件应用程序可以提供这个功能 — 请告诉我我们如何获得这个软件。

谢谢

Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoff:

    我相信有一个 TI 软件应用程序可以做到这一点 — 能否告诉我我们如何才能获得该软件。

    是的、正确的、这是通过 KeyWriter 软件实现的。 本软件不是公开提供、仅通过安全软件门户向 NDA 客户提供。

    请联系您当地的现场应用工程师、获取通过电子邮件申请此软件的链接。 无法在公共论坛上提供链接。  

    此致

    Suman