器件型号: OMAP-L138
你(们)好
我们已经使用 OMAP-L128 了很多年。 我们目前面临着许多与 NAND 存储器过时相关的问题。 过去、我们验证了 Micron、SkyHigh、Spansion、Cypress 的 NAND 存储器、但所有这些存储器现已淘汰。
我们目前正在评估 ISSI 的引脚对引脚兼容 NAND 存储器。 为此、我们已将其安装在 5 块板上、但我们遇到了引导加载程序问题。 在块中阻止、而不向 UART 调试端口发送任何字符。
Cypress 已淘汰的 MPN 为: S34ML04G104BHV010 或 S34ML04G204BHI013
未启动 ISSI 仍然可用 MPN 是:IS34ML04G168-BLI。
您能帮助我们了解是否有任何差异导致引导失败吗?
我们是非常一致的,因为这个问题影响生产 20-25k 件/y
谢谢
BR
Giampiero