This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:关于 OLDI 显示

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590278/am625-regarding-oldi-display

器件型号: AM625

你(们)好

我们在 HMI 设计中使用 AM6254。 我们将显示 NHD-10.1-1024600BF-LSXP-CTP 与 AM6254 相连。 我们在 OLDI 接口中连接了 4 对数据和 1 个时钟对。 请告诉我们这是否合适、另外如果是、clk0 是否映射到前 4 对数据? 我随附了 schematics.please、如果您对此 schematics.OLDI_Int.pdf 有任何疑问、敬请告知 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Prema R、

    感谢您的查询!

    在 AM625 DS 表中、我突出显示了 AM625 引脚、用于连接 NHD-10.1 显示 4 个数据通道和时钟通道。

    如果不使用、SoC OLDI0_A4N、OLDI0_A4P 通过 OLDI0_A7N、OLDI0_A7P 以及 OLDI0_CLK1N 、OLDI0_CLK1P 引脚对可以不连接。 您的显示屏将在单链路模式下工作。 如果您将第二个 4 数据通道(显示屏)连接 到其余的 AM625 OLDI0 引脚、它将以镜像模式运行(不能显示独立的帧缓冲区)。  

    此外、还有其他引脚可从您的显示器连接到 AM625 电路板(配置 I2C0、RESET、INTn、VDDA_1P8_1P8 等)。

    您可能希望参阅以下 有关 OLDI 接口功能的常见问题解答

    预计下周初进行的原理图审阅会有后续跟进。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anastas,等待您的进一步评论意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prema、

    我假设您遵循了 OLDI 硬件接口+(上面等其他 TI 文档/常见问题解答)的一些现有 AM62 EVM 原理图解决方案、以实现外部保护和其他元件。

    请允许我们抽些时间在内部检查原理图。

    谢谢!

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、  

    已将线程分配给我、我正在查看 OLDI 接口和连接。

    如果您可以共享一个可搜索的 PDF、审核会很高效、我可以添加我的评论。

    如果查询仅涉及 SOC 侧 OLDI 信号的映射、则该映射看起来很好。

    此致、

    Sreenivasa.