This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4APE-Q1:TDA4APE6-Q1

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593052/tda4ape-q1-tda4ape6-q1

器件型号: TDA4APE-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM69

您好、

我们将使用设计 AI 分析卡 TDA4APE6T5AANDRQ1 、我们有关于 CPSW2G (RGMII) 和 CPSW9X (SGMII) 的 MDIO 引脚选择的查询。

在 pinmux 工具中、 CPSW9X MDIO1_MDIO/MDIO1_MDC 与进行多路复用 VOUT0_DATA6 VOUT0_DATA7 (引脚 K32 和 G32)。 由于这两个 VOUT0 信号没有任何备用引脚选项、因此我们无法在不牺牲 VOUT 接口的情况下使用 MDIO1。

要解决该问题、我们可以使用 MDIO0_MDIO (N32) MDIO0_MDC (H29) 的通用 MDIO 总线 CPSW2G 和 CPSW9X?

我们的问题:
电机类型 MDIO0 CPSW2G 和 CPSW9X PHY 是共享 MDIO 总线、 换句话说、将两个以太网接口路由到相同的 MDIO0_MDC/MDIO0_MDIO 引脚并从单个 MDIO 控制器管理所有 PHY 是否有效?

请确认 TDA4APE6 是否支持此方法、以及在 CPSW 接口之间共享 MDIO 时是否存在任何限制或建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Pinmux 工具中的
    我们可以使用 MDIO0 CPSW2G 和 CPSW9X PHY 是共享 MDIO 总线、 换句话说、将两个以太网接口路由到同一个 MDIO0_MDC/MDIO0_MDIO 引脚并从单个 MDIO 控制器管理所有 PHY 是否有效?

    理想情况下是可行的、但未经 TI 验证。
    本质上、 如果使用 Linux、则需要启用两个 CPSW 实例并链接到同一 MDIO 节点。 通过同一内核使用 CPSW 实例 CPSW2G 和 CPSW9x 时、这一点很灵活。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    我们正在使用 TDA4APE6-Q1 SoC 开发适用于 AI 分析卡的定制板、并需要该板提供三路视频输出:

    1. MIPI LCD 显示屏—直接由 SoC 支持、无预期问题。

    2. HDMI 端口—我们希望使用 DSS0 信号将 24 位 RGB 从 SoC 转换为 HDMI。

    3. VGA 端口—我们需要一个提供 VGA(模拟)输出的解决方案;源目前是 MIPI。

    请您告知哪种方法最简单、只需较少的元件即可实现 SoC 的 HDMI 和 VGA 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在使用 TDA4APE6-Q1 SoC 为 AI 分析卡开发定制电路板、并需要该电路板提供三路视频输出:

    明白了、您计划使用 SoC 的 3 个视频输出。

    您能否说明哪种方法最简单、需要最少的组件来实现 SoC 的 HDMI 和 VGA 输出

    请让我们的显示专家为您提供进一步帮助。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesan:

    对于 HDMI、AM69 SK 电路板的 DTS 可用作软件连接的参考: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am69-sk.dts?h=ti-linux-6.12.y#n288

    AM69 SK 电路板的原理图文件可用作硬件连接的参考: https://www.ti.com/lit/zip/SPRR466 

    AM69 是 TDA4AP 的工业型号、TDA4APE 是 TDA4AP 的精简版。 因此、AM69 和 TDA4APE 之间的 DSS IP 应相同。

    对于 VGA、我们没有任何参考板或软件。 但一般思路应与 HDMI 相同(也称为将 DSI 或 DPI 转换为 VGA 的桥接器)。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer,

    电机类型  

    1.SERDES1 Lane0 (Gen3 x1)→到 PCIe 转 SATA 桥接 IC(双 SATA 驱动器)

    2.SERDES1 Lane1 (Gen3 x1)→作为 USB 3.0 集线器

    每个 SERDES1 通道都可以独立配置、因此一个通道可以运行 PCIe Gen2 x1、另一个通道可以运行 USB3.0 DRD??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    串行器/解串器最多可以支持两种功能、例如 PCIe + SGMII 或 PCIe + USB 或 USB + SGMII 等。

    如果要将其用于 PCIe + USB、则不能将同一个串行器/解串器用于任何其他功能。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了更清楚地了解、我已经完成了方框图。请确认可以完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:  

    为了更清楚地了解我已经完成了方框图。请确认可以完成

    是的、这是可以支持的

    SerDes0:PCIe 2x

    服务 1:PCIe 1x + USB

    SerDes4:SGMII。

    此致、  

    Sudheer