This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:启动后的问题 — 自定义映像未在 TI J722s EVM 上正确闪烁。

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593461/j722sxh01evm-issue-after-booting---custom-image-is-not-flashing-properly-on-ti-j722s-evm

器件型号: J722SXH01EVM

尊敬的 TI 团队:

我面临两个问题

将自定义映像刷写到 J722s 的 EVM 计算机上时。

为 J722S 使用 Processor SDK Linux 创建的图像 — ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_01_00_03

我已附上包含错误输出文件的文件、一旦通过 SD 卡刷写映像、

使用脚本和 BalenaEther 刷新、但结果相同。

error.txt 

[  3.071035] devtmpfs:已安装
[3.074815]  释放未使用的内核内存: 2752K
[  3.079448]在初始化过程中运行/sbin/init
[  3.086866]将/etc/init 作为初始化进程运行
[  3.091289]将/bin/init 作为初始化进程运行
[  3.096060]将/bin/sh 作为初始化进程运行
/bin/sh:无法访问 TTY;作业控制已关闭
~#[ 12.933762] platform 4e230000.dma-controller:递延探头待定: platform: supplier 4e400000.interrupt-controller not ready
[ 12.945341]平台 4e400000.interrupt-controller:递延探头待定:(原因未知)

 

2.如果将定制层集成到 ADAS 映像、SDK 编译将失败。

这是随附的日志。

Build_error_log.txt 

请仔细研究此问题、并支持我们解决此问题。

 

谢谢!

 

此致、

Thejasvi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thejasvi

    [引述 userid=“677782" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593461/j722sxh01evm-issue-after-booting---custom-image-is-not-flashing-properly-on-ti-j722s-evm

    将自定义映像刷写到 J722s 的 EVM 计算机上时。

    [/报价]

    当您提到自定义映像时、请指定与默认 SDK 产品相比的更改内容。

    [引述 userid=“677782" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593461/j722sxh01evm-issue-after-booting---custom-image-is-not-flashing-properly-on-ti-j722s-evm

    2.如果将定制层集成到 ADAS 映像、SDK 编译将失败。

    [/报价]

    这是与 Yocto 相关的查询、请为此提交另一个主题、以便相关专家可以查看此问题。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar Dhyani:

    感谢您的答复。

    以下是 TI SDK 的 Yocto 层更改。  

    1.在 bbblayers 中添加自定义图层,
    2.安装在 tisdk-adas-image.bb 文件中的映像

    3. bitbake  tisdk-adas-image

    此致、

    Thejasvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 THEJASVI GOLLAHARLI KRISHNAMURTHY

    您在自定义图层中做了哪些更改?

    如果 Yocto 构建成功、则构建过程中没有错误。 它会停止构建。

    此致、
    Jared