请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH
您好、
我正在 c7x 内核上的 TI TDA4VH 工作、在这里使用 UDMA 或 DRU 通道进行存储器传输。 我想知道 udam 驱动程序中是否有任何允许查询的 API
运行时有多少个 DRU/UDMA 通道可用。
已分配了多少个通道
哪些通道仍然可自由使用(每个内核)
我介绍的是 ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06