This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A-PET-CALC:Ibis 和 Package 文件

Guru**** 2666045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587328/am62a-pet-calc-ibis-and-package-file

部件号:AM62A-PET-CALC

您好:

请帮助我获取用于信号完整性仿真的最新 IBIS 模型和封装文件。

我们的器件型号:AM62A74AUGSIAMBQ1

谢谢

Dhinesh Mahadevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dhinesh Mahadevan

    感谢您的查询。

    可在 TI.com 上获取 IBIS 模型。

    请详细说明您对 软件包文件 f 的要求?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dhinesh Mahadevan

    可在 TI.com 上的以下部分中找到 IBIS 模型。

    https://www.ti.com/product/AM62A7#design-tools-simulation

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    软件包文件采用 s 参数格式。 这将用于分析芯片和引脚之间的键合线的影响。

    谢谢

    Dhinesh Mahadevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、

    是否有关于此主题的任何更新? 我们的信号完整性团队正在等待此文件。

    请尽快通知我们。

    非常感谢

    Dhinesh Mahadevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dhinesh Mahadevan

    封装模型(如果可用)通过 NDA 共享。

    您目前在任何 TI 现场团队工作。

    我正在等待仿真专家提供有关可用性的意见。

    此致、'

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    是的、我们会联系 Dan Tooth 和 Chris Rutter、为我们的应用提供支持

    我需要联系他们吗? 感谢您的支持、我们会尽快收到文件

    此致

    Dhinesh Mahadevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dhinesh Mahadevan

    谢谢并理解。

    请请求他们联系以获取所需文件。

    我在内部工作、以支持最佳表现。

    此致。

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我还没有收到文件、您对此有任何更新吗?

    请尽快分享

    谢谢

    Dhinesh Mahadevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dhinesh Mahadevan

    谢谢您、

    这是一个 212MB 文件。

    你应该尽早收到相同的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dhinesh Mahadevan

    能否请您确认收到该文件。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    是的、我们收到了。 非常感谢您的帮助

    此致

    Dhinesh Mahadevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dhinesh Mahadevan

    感谢您发送编修。

    请更新线程、以便您能够使用模型并进行一些观察。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dhinesh Mahadevan

    检查您是否能够取得进展。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srinivasa,

    是的、仿真正在进行中。 我们会在收到任何问题时回复给您

    非常感谢您的检查

    好极了

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dhinesh Mahadevan

    谢谢你。

    假设您能够使用该模型、我将关闭该线程。

    此致、

    Sreenivasa.