This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:在具有 HS400ES 的–15°C 下 eMMC 失败

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592044/dra821u-emmc-failed-under--15-c-with-hs400es

器件型号: DRA821U
主题: DRA821TDA4VM 中讨论的其他器件

尊敬的 TI

    eMMC 在具有 HS400ES 的–15°C 下失败、但对于 HS400 和 HS200.HS400ES.txt HS400.txt panic_20251118091816.txt 运行正常  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../panic_5F00_20251118091816.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning Li:

     我们的专家已离职。 请接受延迟 2 天的回复。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    EMMC 部件是否应在–15C 的 HS400ES 模式下工作?

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keerthy 的参与。

    Ning、只是为此添加项、默认情况下不支持 HS400ES 速度模式。

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gokul

       是的、我们得到了 TI 的补丁来解决 RPMB 问题。  

    DRA821U:eMMC 导致的内核错误 — UAES Jacinto 论坛 — UAES - EP - TI E2E 支持论坛

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthy

      是的,EMMC 可以在–40°C 到 110°C 的温度下工作,而 SanDisk 的反馈也是如此。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    • 您能为我们说明您使用的 SDK 版本吗?
    • 您可以使用最新的 SDK 版本进行测试吗?
    • 您使用的是 TI EVM 还是定制电路板?
      • 如果是定制板、您能否在 TI EVM 中检查是否也出现了同样的问题?

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul  

    SDK 版本:pdk_jacinto_08_06_00_31

    3.定制板,发现不是所有的定制板都有问题,只发现 2 板有问题。

    2.关于最新的 SDK 版本、如何仅升级 MMC/sdHCI_am654 驱动程序? 由于我们使用 Huawei AOS 而不是默认的 TI rootfs、因此升级所有 SDK 很重要。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    关于最新的 SDK 版本、如何只升级 MMC/sdHCI_am654 驱动程序? 升级所有 SDK 非常重要、因为我们使用 Huawei AOS 而不是默认的 TI rootfs。

    实际上、只更改 sdhci_am654 驱动程序就不够了。

    一种更强大的解决方案是在生成应用映像时使用最新的 Linux 内核映像。  

    ALOS 是在正常温度下工作的 HS400ES 模式。

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul

        如何改变传统? 如果它有道理,那么如何改变它?

    	main_sdhci0: mmc@4f80000 {
    		compatible = "ti,j7200-sdhci-8bit", "ti,j721e-sdhci-8bit";
    		reg = <0x00 0x04f80000 0x00 0x260>, <0x00 0x4f88000 0x00 0x134>;
    		interrupts = <GIC_SPI 3 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    		power-domains = <&k3_pds 91 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>;
    		clock-names = "clk_ahb", "clk_xin";
    		clocks = <&k3_clks 91 0>, <&k3_clks 91 3>;
    		assigned-clocks = <&k3_clks 91 3>;
    		assigned-clock-parents = <&k3_clks 91 5>;
    		ti,otap-del-sel-legacy = <0x0>;
    		ti,otap-del-sel-mmc-hs = <0x0>;
    		ti,otap-del-sel-ddr52 = <0x6>;
    		ti,otap-del-sel-hs200 = <0x8>;
    		ti,otap-del-sel-hs400 = <0x5>;
    		ti,itap-del-sel-legacy = <0x10>;
    		ti,itap-del-sel-mmc-hs = <0xa>;
    		ti,strobe-sel = <0x77>;
    		ti,clkbuf-sel = <0x7>;
    		ti,trm-icp = <0x8>;
    		bus-width = <8>;
    		mmc-ddr-1_8v;
    		mmc-hs200-1_8v;
    		mmc-hs400-1_8v;
    		mmc-hs400-enhanced-strobe;
    		dma-coherent;
    	};

    喜欢这个吗?

    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-main.dtsi
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-main.dtsi
    @@ -629,9 +629,10 @@ main_sdhci0: mmc@4f80000 {
             ti,otap-del-sel-mmc-hs = <0x0>;
             ti,otap-del-sel-ddr52 = <0x6>;
             ti,otap-del-sel-hs200 = <0x8>;
    -        ti,otap-del-sel-hs400 = <0x5>;
    +        ti,otap-del-sel-hs400 = <0xf>;
             ti,itap-del-sel-legacy = <0x10>;
             ti,itap-del-sel-mmc-hs = <0xa>;
    +        ti,driver-strength-ohm = <100>;
             ti,strobe-sel = <0x77>;
             ti,clkbuf-sel = <0x7>;
             ti,trm-icp = <0x8>;

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    [引述 userid=“523972" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592044/dra821u-emmc-failed-under-–15-c-with-hs400es/6134940 ]3. 自定义板、发现并非所有的自定义板都有问题、只有 2 个板有问题。

    我认为这不是软件问题、因为根据您的回答、只有 2 块电路板存在此问题。

    其次、由于它是 HS400 ES、因此响应时钟由 EMMC 提供。 因此、eMMC 器件提供的响应很可能无法与 eMMC 器件提供的选通时钟信号正确同步。  

    总之、我会让硬件专家也来了解他们对此的建议。

    Allos,是在正常温度下工作的 HS400ES 模式。

    您能帮我解决这个问题吗? HS400 ES 是否在所有电路板的正常温度下工作。

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul  

    您能帮助我解决这个问题吗? HS400 ES 是否在所有板上的正常温度下工作。

    是的、据我所知、HS400ES 在正常温度下工作正常。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您的信息。

    [引述 userid=“567772" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592044/dra821u-emmc-failed-under-–15-c-with-hs400es/6136031

    其次、由于它是 HS400 ES、因此响应时钟由 EMMC 提供。 因此、eMMC 器件提供的响应很可能无法与 eMMC 器件提供的选通时钟信号正确同步。  

    总之、我会让硬件专家也来了解他们对此的建议。

    [/报价]

    我还就此通知了硬件专家。 提前感谢您的耐心。

     同时、您是否还可以检查 HS400ES 模式在低温下是否在 TI EVM 上运行?

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    [引述 userid=“567772" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592044/dra821u-emmc-failed-under-–15-c-with-hs400es/6136386

     同时、您是否还可以检查 HS400ES 模式在低温下是否在 TI EVM 上运行?

    [/报价]

    我们现在没有 dra821 EVM、它们已损坏或丢失、只是有 TDA4VM EVM。

    您是否有任何想法来解决此问题和 RPMB 问题、如果 RPMB 没有问题、HS400 也可以、即使是 HS200 也可以。

    在 I test 时、即使 HS200 也存在 RPMB 问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    您是否有办法解决此问题和 RPMB 问题、如果 RPMB 没有问题、HS400 也可以、即使是 HS200 也可以。

    第一项建议:

    理想情况下、所有不涉及调优的速度模式(即:除 HS200 和 HS400 之外的所有速度模式)都不会导致 RPMB 问题。这是一种建议、即切换到低于 HS200 的速度模式。

    第二项建议:

    避免使用 RPMB 分区、然后 HS200 和 HS400 速度模式不会导致任何问题。

    第三项建议:

    这将是与 eMMC IP 供应商讨论为什么 HS400ES 不能在–15 度下工作、而我平行地通知硬件专家进行研究。  

    此外、您是否可以提供命令响应信号(如果可能,在非工作情况下)。

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul

      感谢您发送编修。

    [引述 userid=“567772" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592044/dra821u-emmc-failed-under-–15-c-with-hs400es/6136432

    此外、您是否可以提供命令响应信号(如果可能,在非工作情况下)。

    [/报价]

      这两个电路板都是 密封的、需要时间 将其切割开。

    发现、由于 MMC 测试要求、我们针对 eMMC 将时钟从 200m 扩展到 192MHZ。  

    回滚到 200 米后、问题消失。

    这是否意味着 HS400ES 必须 200 米? 或者、如果我们使用 192MHZ、还需要更改代码吗?  

    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-main.dtsi
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-main.dtsi
    @@ -623,6 +623,8 @@ main_sdhci0: mmc@4f80000 {
             power-domains = <&k3_pds 91 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>;
             clock-names = "clk_ahb", "clk_xin";
             clocks = <&k3_clks 91 0>, <&k3_clks 91 3>;
    +        assigned-clocks = <&k3_clks 91 3>;
    +        assigned-clock-parents = <&k3_clks 91 5>;
             ti,otap-del-sel-legacy = <0x0>;
             ti,otap-del-sel-mmc-hs = <0x0>;
             ti,otap-del-sel-ddr52 = <0x6>;

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    [引述 userid=“523972" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592044/dra821u-emmc-failed-under-–15-c-with-hs400es/6138347

    发现、由于 MMC 测试要求、我们针对 eMMC 将时钟从 200m 扩展到 192MHZ。  

    回滚到 200 米后、问题消失。

    [/报价]

    很好、您能够找到根本原因。

    因此、基本上、如果时钟频率发生变化、OTAP-SEL-SEL 参数对于不同的时钟频率将有所不同、因为它们是在针对特定时钟频率在不同的温度下进行应力测试(使用多次读取和写入)后最初选择的。

    因此,最好使用 200MHz 时钟本身,因为使用不同的时钟频率会导致数据不一致,尤其是对于较高的频率,如 HS400 ES。

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul

       在调整一些 参数后、它似乎可以在 192MHZ 下正常工作。 使用前、我们是否需要进行一些眼图测试?

    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-main.dtsi
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-main.dtsi
    @@ -625,13 +625,14 @@ main_sdhci0: mmc@4f80000 {
             clocks = <&k3_clks 91 0>, <&k3_clks 91 3>;
             assigned-clocks = <&k3_clks 91 3>;
             assigned-clock-parents = <&k3_clks 91 5>;
    +        max-frequency=<192000000>;
             ti,otap-del-sel-legacy = <0x0>;
             ti,otap-del-sel-mmc-hs = <0x0>;
             ti,otap-del-sel-ddr52 = <0x6>;
    -        ti,otap-del-sel-hs200 = <0x8>;
    -        ti,otap-del-sel-hs400 = <0x5>;
    +        ti,otap-del-sel-hs200 = <0x9>;
    +        ti,otap-del-sel-hs400 = <0x7>;
             ti,itap-del-sel-legacy = <0x10>;
    -        ti,itap-del-sel-mmc-hs = <0xa>;
    +        ti,itap-del-sel-mmc-hs = <0xb>;
             ti,strobe-sel = <0x77>;
             ti,clkbuf-sel = <0x7>;
             ti,trm-icp = <0x8>;

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    需要进行眼图测试、但我们无法保证这些参数变化在所有温度下都有效。 理想情况下、必须从您这边进行应力测试以确认相同的情况。

    就像 Ning 的建议一样,200 MHz 时钟频率将是一个更可靠的解决方案,因为它以前已经过测试。

    此致、

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul  

      只需添加“max-frequency=<192000000>;“似乎不需要更改其他 参数即可。

    如何理解它们呢? 鉴于将时钟更改为 192MHZ 的要求、我们得到了这样的补丁、并可通过 示波器工作。

             assigned-clocks = <&k3_clks 91 3>;
             assigned-clock-parents = <&k3_clks 91 5>;
    

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul  

    1、现在“分配的时钟“和“分配的时钟父“将硬件时钟限制在 192MHZ ,最大频率不应超过 192MHZ ,也就是说,它不应根据 “最大频率“而不是实际的硬件时钟 (192MHZ ),对吧?

    		assigned-clocks = <&k3_clks 91 3>;
    		assigned-clock-parents = <&k3_clks 91 5>;
            max-frequency=<192000000>;

    2.不管怎样, 如果我们将时钟更改为 192MHZ ,它应该改变 OTAP-SEL-SEL 参数?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    [引述 userid=“523972" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592044/dra821u-emmc-failed-under-–15-c-with-hs400es/6140449 ]1. 现在“分配的时钟“和“分配的时钟父级“将硬件时钟限制为 192MHZ、最大频率不应超过 192MHZ、也就是说、它不应根据 “最大频率“而不是实际的硬件时钟 (192MHZ )、对吗?[/报价]

    是的、您说得对、Ning。

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul  

       但它让我感到困惑、为什么“max-frequency = 1920000000“可以在较低程度上避免 eMMC –110 超时问题?

    EMMC 供应商表示、我们选择的 eMMC 在 ECC 验证方面有点弱、但 符合标准。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

       但它让我感到困惑、为什么“max-frequency = 1920000000“可以在较低程度上避免 eMMC –110 超时问题?

    根据我的理解,最大频率参数是特定于器件(即:eMMC)和像一个安全措施,我认为严格限制 eMMC 运行在 192 MHz , Ning。  

    因此、基本上、即使您确定时钟以特定频率运行、仍必须使用最大频率参数、因为它会再次确认器件的频率设置为该频率。

    可能是这样  

    此致

    Gokul Praveen