This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:在 SBL 启动过程中、我们如何在 tiboot3.bin 文件中获取当前 eMMC 引导分区? 此外、是否有复位系统的功能?

Guru**** 2689145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593697/tda4ven-q1-during-the-sbl-startup-process-how-can-we-obtain-the-current-emmc-boot-partition-in-the-tiboot3-bin-file-also-is-there-a-function-to-reset-the-system

器件型号: TDA4VEN-Q1

您好、TI

根据项目要求、我们现在需要实现以下功能:
1.在 SBL 的 tiboot3.bin 文件中、我们需要获取当前 eMMC 的 bootpart。 我已经检查了 mmcsd 接口、但找不到一个能够实现这个目的的函数。 您能否提供相关界面?
2.在 tiboot3.bin 文件中,当出现问题时,我们需要重新启动系统。 是否有用于实现此功能的接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经邀请了我们的 eMMC 专家、为您的问题提供意见。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用 MMCSD_MMC_CMD (8) 解决了该问题。 我还找到了系统重新启动功能、即 sciclient_pmDeviceReset。非常感谢您的支持。
    此致、

    江强