Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH、 TDA4VM
使用两个 Jacinto 7 EVM、我们已经尝试确认 PCIe 引导功能。
一个配置为根复合体、受测板在引导由 PCIe 配置:
SW 7 <8..1>:1100 1010.
SW11 <8..1>:0001 0001
使用此设置时、链路功能广播如下:
LnkCap:端口 0、速度 8GT/s、宽度 x1、ASPM L1、退出延迟 L1 <8us
ClockPM- SUSPMIDER- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
但关于 TRM(SPRUJ52E)、LE 链路宽度功能表 4-65 有一个默认值“来自引脚“
我的问题是:
1) 如何设置该值,因为它不是数据表和/或 TRM 中的任何其他位置?
2) 关于寄存器偏移地址,设置一个大小为 4 字节的 272 ,我在哪里可以找到该寄存器的基地址,以确认/确认它与 JTAG 访问?
此致、Yohann