This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:客户可以使用非 ECC DDR4 吗?

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594190/am6442-can-customer-use-non-ecc-ddr4

器件型号: AM6442

您好团队:

由于最近 DDR4 价格上涨、客户正在考虑使用其他制造商的 DDR4。

但其他供应商的 DDR4 没有内联 ECC 功能。

关于内联 ECC、这是强制功能吗? 或者客户可以决定不使用它?

他们尝试使用:

IS43QR16512A-083TBLI
AS4C512M16A-83BIN
MT40A512M16TB-062EIT

可以使用这些命令吗?

此致、

TED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Ted、ISSI、Alliance 和 Micron 的存储器已成功被其他客户使用。  存储器上的 ECC 不是必需的。  我们在 AM6442 上提供了可以使用的内联 ECC 功能。

    此致、

    James