This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:即使没有显示错误消息、也不会生成文件。

Guru**** 2668625 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589622/tmds64evm-even-though-no-error-messages-are-displayed-the-files-are-not-being-generated

器件型号: TMDS64EVM
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

大家好!

我解决了编译过程中出现的错误和警告、并执行了 “Clean Project“和“Rebuild Project“。
但是、即使没有显示错误消息、也不会生成这些文件。
这种情况的可能原因是什么?

20251118_error.txt

工作环境如下:

  • CCS 版本 20.3.0
  • TMDS64EVM
  • FreeRTOS (V202406.01)
  • 适用于 AM64x 的 MCU+SDK (11.00.00.13)

此致、

ITO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    这是哪个示例?

    您希望构建什么文件? 您是否修改过任何 makefile?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    未生成的文件是.out 文件(在调试模式下)。
    此外、虽然这不是主要问题、但以工程名称开头的调试文件夹中的文件是之前成功编译中剩余的旧文件。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    [引述 userid=“16414" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589622/tmds64evm-even-though-no-error-messages-are-displayed-the-files-are-not-being-generated/6124425

    这是哪个示例?

    您希望构建什么文件? 您是否修改过任何 makefile?

    [/报价]

    为了更好地了解此处的情形、我需要有关上述询问的详细信息。

    未生成的文件是.out 文件(在调试模式下)。

    到目前为止、我还没有遇到这样的问题。

    另外、尽管这不是主要问题、但以项目名称开头的调试文件夹中的文件是以前成功编译后留下的旧文件。

    如何确认这一点?  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我们基于开始开发task_switch_Master_am64x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang
    我们在根据需要进行编译和构建的过程中逐步添加原始零件。
    必要时、我们会修改 Properties 中的 ArmCompiler 和 ArmLinker 等设置。
    ~功能配置都通过 SysConfig 完成、我们尚未对自动生成的文件(例如 Makefile、Linker.cmd 或 ti_μ s 文件)进行任何更改。
    我们从 CCS 添加目标文件、但不会从编译中排除它们、也不会通过设置删除源文件。
    因此、我们知道在.out 文件停止生成时存在哪些文件、但我们不知道源文件中出现错误的地方。 (语法错误或未定义的符号显示为错误或警告。)
    我们正在检查输出和问题以进行确认。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    请尝试重新编译工程而不是编译。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    似乎客户每次都在执行 Rebuild Project。
    由于多次执行 Rebuild Project 没有改变情况、是否有必要执行清理工程?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    请提供客户所面临问题的视频记录。

    我没有看到此类问题*。out 是在重新编译工程时生成的。

    此致、

    Tushar