This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:SK-AM62P-LP:MCU + SDK:SPL:无法从所有引导设备引导

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591165/am62p-sk-am62p-lp-mcu-sdk-spl-failed-to-boot-from-all-boot-devices

部件号: AM62P

您好、

我正在使用 SK-am62p-LP 和 OS MCU + SDK、在 R5 内核上的 FreeRTOS 上运行我的 DSS 集群示例应用、并在 A53 上运行 Linux (ti-processor-sdk-linux-am62pxx-evm-10.01.10.04)。

有时我在从 OSPI NOR 引导时遇到问题。


错误:  

SYSFW@@ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)') SPL 初始堆栈使用情况:1904 字节 ti_sci@系统控制器@44043000:消息未被确认 SPL:无法从所有引导设备引导

###错误###请重置电路板

 

我已经尝试将 SPI 时钟 “CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED"从“从 25000000 降低到 5000000

但问题仍然存在。  

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请告知我们您正在使用的 OSPI NOR 闪存器件。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav Kumar  

    [引用 userid=“531612" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591165/am62p-sk-am62p-lp-mcu-sdk-spl-failed-to-boot-from-all-boot-devices/6130401

    请告知我们您正在使用的 OSPI NOR 闪存器件。

    [/报价]

    OSPI NOR 闪存器件:  

    存储器–OSPI  | OSPI0 | S28HS512TGABHM010  

    2.16.2 OSPI 接口 AM62P SK EVM 电路板具有一个 Cypress 512Mb OSPI 存储器器件(器件型号为 S28HS512TGABHM010)。该器件连接到 AM62P SoC 的 OSPI0 接口。 该 OSPI 存储器支持单倍和双倍数据速率、存储器速度高达 200MBps SDR 和 400MBps DDR((200MHz 时钟速度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    几个检查清单可供您检查:

    1. 请确保您使用的是正确的 SYSFW。
    2. 确保您的 uboot SPL 专为 SK-AM62P-LP 构建。
    3. 检查 DTS 以了解 OSPI 和闪存状态。 这应设置为状态=“正常“。
    4. padconfig 值/焊球编号应与 SK-AM62P-LP 型号匹配。 我在这里讨论了 pinmux 配置。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请确保使用的是正确的 SYSFW。

    >>是的。

    确保您的 uboot SPL 专为 SK-AM62P-LP 而构建。

    >>是的

    检查 DTS 以了解 OSPI 和闪存状态。 这应设置为状态=“Okay"。“。

    >>是、其 状态=“正常“

    [引用 userid=“531612" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591165/am62p-sk-am62p-lp-mcu-sdk-spl-failed-to-boot-from-all-boot-devices/6130526
    1. padconfig 值/焊球编号应与 SK-AM62P-LP 型号匹配。 我在这里讨论了 pinmux 配置。

    [/报价]

    >>是的。

    我有时只遇到此错误。

    出现此错误:5/20

    使用 SDK 版本:  

    mcu_plus_sdk_am62px_10_01_00_33 和  ti-processor-sdk-linux-am62pxx-evm-10.01.10.04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj:

    您能给我讲一讲引导流程结构的外观吗?

    使用什么引导加载程序进行引导。 是 SBL OSPI Linux Multistage 吗?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    假设您正在使用类似的文件(如 default_sbl_ospi_linux_hs_fs_splash_screen.cfg) 、则第二阶段引导加载程序是 DSS 共享。

    请在第二阶段引导加载程序中放置一个 while 循环/永远循环、并查看故障/卡住的确切位置。 如果没有被卡住的东西、那么我们需要看看行为是如何的。 确保 MCU+ SDK 示例中的 OSPI 区域按严格顺序配置。 基本上是 0x60000000 区域、直至 128MB 应严格排序。

    期待调试的结果。 使用本指南了解如何在应用中始终以正确的方式使用循环: software-dl.ti.com/.../DEVELOP_AND_DEBUG_DMR5.html

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“531612" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591165/am62p-sk-am62p-lp-mcu-sdk-spl-failed-to-boot-from-all-boot-devices/6134063

    假设您正在使用类似的文件(如 default_sbl_ospi_linux_hs_fs_splash_screen.cfg) 、则第二阶段引导加载程序是 DSS 共享。

    [/报价]

    是的、没错。

    请在第二阶段引导加载程序中放置一个 while 循环/永久循环、并查看确切的故障/卡住的位置

    已尝试此操作、未观察到故障、因此我添加了延迟  

    void main_thread(void *args) {
      int32_t status = SystemP_SUCCESS;
    
      /* Open drivers */
      Drivers_open();
      /* Open flash and board drivers */
      status = Board_driversOpen();
      DebugP_assert(status == SystemP_SUCCESS);
    
      /* Init LPM specific data */
      Sciclient_initDeviceManagerLPMData(&gDMLPMData);
    
      sciServer_init();
    
      const TickType_t xDelay =
          pdMS_TO_TICKS(100);
      vTaskDelay(xDelay);
      
      dss_display_share_main(NULL);

    到目前为止、还没有发现任何故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj:

    添加延迟后、根本没有观察到故障。 感谢您的更新。 但我们需要消除此延迟、因为我想这是您在第二阶段引导加载程序中不需要的内容。

    我们首先了解一下您设置中的 UART 配置。 请告诉我在第一阶段引导加载程序中使用哪个 UART?

    第二阶段引导加载程序呢、在本例中使用什么?  

    另外、请告诉我 UART 的模式、例如轮询模式或中断模式。

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设这是您在第二阶段引导加载程序中不需要的内容正确吗?

    是、不需要。  

    以下是用于刷写的配置 AM

    # First point to sbl_uart_uniflash_stage1 binary, which initialises DDR and receives sbl_uart_uniflash_stage2 binary
    --flash-writer=sbl_prebuilt/am62px-sk/sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage
    
    # Points to sbl_uart_uniflash_stage2 binary, which function's as a server to flash one or more files
    # Please note this binary is copied to DDR by sbl_uart_uniflash_stage1 and not written to any boot media like flash or eMMC
    --file=../../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x0
    
    # Program the OSPI PHY tuning attack vector
    --operation=flash-phy-tuning-data
    
    # Now send one or more files to flash or flashverify as needed. The order of sending files does not matter
    
    # When sending bootloader make sure to flash at offset 0x0. ROM expects bootloader at offset 0x0
    --file=sbl_prebuilt/am62px-sk/sbl_ospi_linux_stage1.release.hs_fs.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
    
    # 2nd stage bootloader with DM is flashed at 0x80000 or to whatever offset your bootloader is configured for
    --file=../../examples/drivers/dss/dss_display_share/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/dss_display_share_am62px-sk_wkup-r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x80000
    
    #--file=../../examples/drivers/mcan/mcan_loopback_interrupt/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/mcan_loopback_interrupt_am62px-sk_wkup-r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs --operation=flash #--flash-offset=0x80000
    
    # When sending application image, make sure to flash at offset 0x100000 (default) or to whatever offset your bootloader is configured for
    --file=../../examples/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo_linux/am62px-sk/mcu-r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/ipc_rpmsg_echo_linux.release.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x800000
    
    # HSM image is flashed at 0x800000 or to whatever offset your bootloader is configured for
    --file=HSMAppimageGen/board/am62px-sk/hsm.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x240000
    
    # Linux image is flashed at 0xC00000 or to whatever offset your bootloader is configured for
    --file=linuxAppimageGen/board/am62px-sk/linux.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x1200000
    
    # u-boot.img is flashed at 0x280000
    --file=linuxAppimageGen/board/am62px-sk/u-boot.img --operation=flash --flash-offset=0x280000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是用于刷写的配置 AM

    我知道您使用的配置、想知道您/您的团队是否更改了应用程序 SBL OSPI Linux Stage 1 和 DSS Display Share 中的 UART 配置? 请帮助回答以下问题。

    [引用 userid=“531612" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591165/am62p-sk-am62p-lp-mcu-sdk-spl-failed-to-boot-from-all-boot-devices/6134948

    我们首先了解一下您设置中的 UART 配置。 请告诉我在第一阶段引导加载程序中使用哪个 UART?

    第二阶段引导加载程序呢、在本例中使用什么?  

    另外、请告诉我 UART 的模式、例如轮询模式或中断模式。

    [/报价]

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道您/您的团队是否更改了应用程序 SBL OSPI Linux Stage 1 和 DSS Display Share 中的 UART 配置?

    我已将 DSS Telltales 应用程序的示例代码修改为我自己的代码。

    [引用 userid=“531612" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591165/am62p-sk-am62p-lp-mcu-sdk-spl-failed-to-boot-from-all-boot-devices/6143253

    我们首先了解一下您设置中的 UART 配置。 请告诉我在第一阶段引导加载程序中使用哪个 UART?

    第二阶段引导加载程序呢、在本例中使用什么?  

    另外、请告诉我 UART 的模式、例如轮询模式或中断模式。

    [/报价]

    syscfg 的 PFA 屏幕截图。

    UART 处于轮询模式。

    我希望这就是您的要求。 如果您需要更多数据、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj、

    由于您使用的是 10.1 SDK、因此我看到了几个提交、这些提交可能会帮助您取消阻止此问题。

    考虑到您不增加延迟、我希望您集成这些功能并检查它是否解决了您的问题。

    您需要注意的提交:

    1. https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/commit/b002cd7c83d22ed551444551251a2aa20b2399c7

      请查看此文件中与您使用的版本相比的更改: https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/blob/k3_main/examples/drivers/boot/sbl_ospi_linux_multistage/sbl_ospi_linux_stage1/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_nortos/main.c#L261

      会看到引导加载程序打开 DMA 和引导加载程序关闭 DMA 函数被调用、您需要从提交中提取所有更改、但只能提取适用于第一阶段引导加载程序(在本例中为 SBL OSPI Linux Stage 1)的更改。 相应地、您需要将这些 API 添加到 bootloader.c 文件中。
    2. 我还想让您了解以下提交、并将其整合: https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/commit/b4396d9b552a9174d565f1b11b81590e66695599#diff-d52193c643251909d52393bba9999e4cd0637c91abf0b0bcd2e977d62089db00

      查看 DSS 显示共享应用程序的 main.c 文件、需要注意 task_size 的更改以及第一个提交的集成。

    期待您的回答和测试结果。

    此致、

    Vaibhav