This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:BIST

Guru**** 2673895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594719/am6548-bist

器件型号: AM6548

您好、

我们正在尝试确定如何运行 AM65x 功能安全手册(SPRUIJ5–2023 年 8 月)中引用的 BIST 测试。 例如、我们不确定的测试包括:
- PBIST1 - PBIST 内存检查(启动)
- PBIST2 — 内存的运行时 PBIST 检查
- ARMMPU.CPU2 - LBIST 的执行
- ARMMPU.RAM2 — 存储器的 PBIST 检查
- ADC3 — 内存的 PBIST 检查
- DMSC4 — 内存的 PBIST 检查
- MSRAM2 — 内存的 PBIST 检查
- INTA2 — 内存的 PBIST 检查
- R5F.CPU2 - LBIST 的执行
- R5F.RAM2 — 存储器的 PBIST 检查
- R5F.VIM2 — 存储器的 PBIST 检查

这些测试是我们必须自行创建的、还是可以在硬件中执行?

我们在 AM65x/DRA80xM 处理器技术参考手册(SPRUID7E–2018 年 4 月–2019 年 12 月修订)中发现的唯一 BIST 是:
-表 4-4 中的 POST 测试。 POST 选择
-寄存器 CTRLMMR_WKUP_DEVICE_FEATURE3 (0x4300006C) 中的 GPU_PBIST

此致

约翰尼·莫斯特拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    这些测试是我们必须自己创建的、还是可以在硬件中执行?

    PBIST 是一个硬件模块、用于检查存储器是否存在永久性故障。 默认情况下不启用、必须从 SW 启用。 但是、对于 AM65x、我们没有 SDL(软件诊断库)、这通常用作软件接口来执行这些测试、并且该器件上的安全支持受限。

    是否可以知道这用于新工程或现有工程? 如果是新工程、我们建议切换到 AM64x。  

    https://www.ti.com/product/AM6442

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar、

    这是一个现有工程、无法切换到 AM64x。

    此致

    Johnny