请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM6442
- SDK 中找到 : AM64x 工业通信 SDK v11.00.00
- 参考样本 :EtherNet/IP 适配器演示
- 目标处理器 :具有“E"功能“功能的处理器、如 JAJSL34G 设备命名约定第 9.1.2 节所述
(即支持“D"功能“功能、同时启用 EtherCAT 硬件加速器和 CAN-FD) - 电池组 :第三方 EtherNet/IP 协议栈(不是 SDK 中包含的协议栈)
我们使用基于 AM64x 和工业 SDK 的定制电路板、我们的实施基于针对以下问题提供的示例工程。
AM6442:hwal_init () 和 API 在 EtherNet/IP 适配器演示中的应用 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
我们参考的是与以太网链路对象的属性 4 相对应的值(例如,“错误“或“输出错误“)。
我们无法找到检索此值的方法。
您能否告知如何获得此值?
谢谢你。