This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:使用 2GDDR 并自定义存储器映射时、加载 MCU R5F 程序会导致主 R5F 和 WKUP R5F 加载失败。

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593483/tda4ven-q1-when-using-2gddr-and-customizing-the-memory-map-loading-the-mcu-r5f-program-results-in-the-failure-of-loading-main-and-wkup-r5f

器件型号: TDA4VEN-Q1

您好、TI

我们使用 DDR 2G 并自定义存储器映射:

58752.system_memory_map.html 

我们目前遇到以下情况:
1.使用 SBL 同时加载 MCU R5F、主 R5F 和 WKUP R5F 时、MCU R5F 会成功加载、但 WKUP R5F 无法加载并报告错误。 日志如下所示:

Log.txt

2.如果未加载 MCU R5F、主 R5F 和 WKUP R5F 不会报告任何错误并将成功加载。  
据我所知、这是我的错、因为我没有妥善处理地址、因而导致了这个问题。 因此、您能否为我提供支持并为我提供故障排除的指导?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是哪个 SDK 版本?

    是否使用 SBL 引导 Linux+RTOS? 您的引导模式是什么?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我们使用的 SDK 版本为 11.01。 是的、我们使用 SBL 启动 Linux + RTOS。 使用的 sbl_eMMC_HLOS 例程。
    谢谢、

    江强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 刚强、

    感谢您提供此信息。 让我再深入研究一下、然后再联系您。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Neehar、

    我添加了资源表、问题已解决。 感谢您的支持。

    谢谢、

    江强