This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:可以热重新分配 GPMC 数据总线

Guru**** 2676675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594320/tmds64evm-is-hot-reassign-of-gpmc-data-bus-possible

器件型号: TMDS64EVM

您好:

我有以下用例:

GPMC_AD[7:0]将在 Linux 引导后分配为 GPMC 数据总线。 但是、如果我想使用这 8 个引脚并临时作为常规 I/O 进行热重新分配来实现 GPMC 数据访问以外的目的、则这些引脚会再次用作 GPMC 数据。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    从技术上讲、可以在 Linux 运行时更改 pinmux、但由于以下原因、强烈不建议这样做:

    -它不能在 Linux 开箱即用,但由于内核中设计的驱动程序模型,很难在 Linux 中实现它。  

    -根据这些引脚对通用 I/O 和 GPMC 的确切用途、在 Linux 运行时切换引脚多路复用可能会导致信号干扰、从而使下游器件混淆。