This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:确认压摆率

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6548, TPS22919-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594273/am6548-confirmation-on-slew-rate

器件型号: AM6548
主题中讨论的其他器件: TPS22919-Q1

µs AM6548 的数据表、对于一般电源、建议最大压摆率小于 100mV/μ s、µs 对于 VDDA_1P8_SERDES0 电源、建议最大压摆率小于 40mV/μ s。 或者、转换时间必须分别大于电源值 x 10µs 和大于电源值 x 25µs。

image.png

这只是为了确认、该压摆率同时适用于上升和下降时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加上下文:

    AM6548 的推荐电源解决方案使用 PMIC (TPS65941319-Q1) 以及多个负载开关 (TPS22919-Q1)。

    这些负载开关具有一个快速输出放电引脚、用于设置输出下降时间。 由于这些引脚是由 PMIC 启用的、因此我想知道简单地将负载开关的 R_QOD 短接至 VOUT 是否合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以回答您的第一个问题。 我将让分配到此主题的人员回答您的第二个问题。

      数据表中定义的最大电源压摆率要求仅在电源轨斜升时适用。 在电源轨上实施的 ESD 电路可能会误触发、从而在电源轨斜升过快时将电源轨钳位到 VSS。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:  

    下降时间的压摆率是否有任何要求?

    谢谢您、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你